This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:关断和锁存模式保护以及自动重试模式保护说明

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54200, TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168124/tps54200-description-of-shutdown-and-latch-mode-protection-and-auto-retry-mode-protection

器件型号:TPS54200
主题中讨论的其他器件: TPS54201

大家好、

我正在推广 TPS54200/TPS54201、并注意到有2种不同的模式、但我没有找到描述。

您能否帮助描述或分享这两种模式的一些材料?

谢谢、

Rebecca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rebecca

    我正在进行这方面的工作、当我取得一些成果时、我会向您提供反馈。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rebecca

    对于关断和锁存模式、一旦触发故障、器件将进入关断模式且 FET 保持关断状态。 激活器件的唯一方法是为 输入电压重新供电、否则它将保持关断状态。

    对于自动重试模式、一旦触发故障、器件进入关断模式、但如果电流或电压恢复正常值、器件可以再次工作、无需为输入电压重新供电。