This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 感谢您、请帮助检查 TI 是否具有支持充电功能的 PMU IC

Guru**** 2524070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65266, TPS65217, TPS65218D0, BQ25898, BQ25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772196/please-help-check-whether-ti-has-a-pmu-ic-with-chargering-function-thank

主题中讨论的其他器件:TPS65266TPS65217TPS65218D0BQ25898BQ25600

尊敬的先生:

      在我们的设计中、我们需要两个 IC、如下所示:

      1)充电 IC:对于4.2V 电池、充电器电流约为2A。

      2) PMU IC:至少需要三个直流/直流功能、例如 TPS65266。

     那么、您能否帮助检查是否有一个 IC 可以将这两个功能组合在一起? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不具有可为电池充电高达2A 电流的 PMU 或 PMIC。

    TPS65217是我们随电池充电器发布的最新 PMIC、但默认电流为500mA (最大700mA)。

    TPS65218D0是下一代 PMIC、它移除了集成电池充电器、旨在与 bq25898或其他采用类似架构的电池充电器(如 bq25600)配合使用。

    PMIC 集成电池充电器已不再常见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

       感谢您提供清晰的反馈。