This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:用于计算输出电压的公式

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772883/lm27761-equation-to-calculate-output-voltage

器件型号:LM27761

LM27761数据表的修订版 C 在公式5的第8.2.2.5节中规定 VOUT =–1.22V×(R1 + R2)/R2。  这似乎是错误的、因为(R1+R2)/R2将始终大于1、这将导致 VOUT 始终大于 V

该 MΩ 中的图 kΩ 了 VIN = 5.5V、VOUT =–5V、R1 = 1.54k Ω、R2 = 500k Ω、但使用上述公式中的这些值不会产生-5V 输出。

使用 VOUT =–1.22V×R1/(R1 + R2)会产生规定的 VOUT。

 MΩ 具有相同 VIN=5.5V 和 VOUT=-5V 的 WEBENCH 设计器可 kΩ 相同的 R1 = 1.54 μ A、R2 = 500 μ A (实际为499K)。

但将 VIN 降至5.2V 仍会产生相同的 R1和 R2值、这是不正确的、因为 VIN 已更改。

此外、数据表的图12显示了100mA 下的压降 V 小于30mV。  然而、当 VOUT=-5V 且 Iout=100mA 时、WEBENCH 将不允许 VIN 降至5.16V 以下。  这意味着压降 V 为160mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    这个方程式对我来说是正确的。 "V"是单位"Volts (电压)"。 对于输入电压、输出电压或任何其他参数、它不是附加变量。 因此、-1.22 * 2.04M/500k =-5V。

    对于后跟 LDO 的反相电荷泵、如 LM27761、您必须考虑 LDO 和电荷泵输出阻抗的压降。 我在我的培训视频(大约分钟6)中讨论了这一点: training.ti.com/webinar-inverting-buck-topology