This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610EVM:针对 FPWM 模式将 MODE 连接到 VCC 或针对 AUTO 模式将 MODE 连接到 GND。 自动模式和 FPWM 模式之间的区别是什么作为开关频率,我们可以在200kHz 至2.2MHz 之间进行选择输出侧的开关频率级别。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169367/tpsm63610evm-tying-mode-to-vcc-for-fpwm-mode-or-mode-to-gnd-for-auto-mode-what-is-difference-between-the-auto-mode-and-fpwm-mode-as-switching-frequency-we-can-select-from-200khz-to-2-2-mhz-what-will-be-level-of-switching-freq

器件型号:TPSM63610EVM
主题中讨论的其他器件:TPSM63610
 功能
 对于 FPWM 模式、将 MODE 连接到 VCC;对于 AUTO 模式、将 MODE 连接到 GND。 自动模式和 FPWM 模式之间的区别是什么
作为开关频率,我们可以在200kHz 至2.2MHz 之间选择输出侧的开关频率级别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您选择 FPWM、开关频率将固定在您的设定点、从空载到满载。 如果您选择 PFM 模式,当负载较轻 时,开关频率将降低。  

    谢谢