This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:UCC28070A

Guru**** 2814495 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770712/ucc28070a-ucc28070a

器件型号:UCC28070A

我们注意到、在较高负载下、输入电流波形上出现异常电流尖峰。 这是波形图(Ch8=IinAC)。  我们可以看到电流波形顶部出现了一些失真。

此问题仅在输入电流较高时发生。 这是另一张有关电流感测信号(UCC28070A 的引脚9)的图片。 Ch5=CS UCC28070A 的引脚9、Ch8=IinAC。 电流感测信号似乎低于峰值电流限值。

到目前为止已经尝试过的东西。 增加了峰值电流限制。 添加了对 CS 信号的更多滤波。 修改了电流环路以降低穿越频率。 问题仍然存在。 请告知此失真的可能原因以及要检查/修改的事项、以消除此问题。

谢谢

Abhiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhiman:

    我建议检查 IMO 和 VINAC 引脚。 检查您是否看到相同的失真。 VINAC 是采样整流交流电压、IMO 是电流倍增器的输出。 这些信号的失真可能会使 CA1/CA2放大器使用的基准失真。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhiman:

    只是想检查您是否能够在调试工作中取得任何进展。 请告诉我此问题是否需要进一步关注。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的建议。 我们尝试检查 VinAC 和 IMO。 但添加探针会使基准信号和电流波形失真。

    我们降低了电流感应变压器上的感应电阻器值、以增加峰值电流限制。 这解决了问题。

    但电流感应波形在固定之前似乎没有达到峰值电流限值(3.6V)。 此外、峰值功率限制(RIMO)设置为更高的功率。 因此、我不确定为什么增大峰值电流限制可以解决该问题。 如果您对此有任何见解、请告知我们。

    感谢你的帮助。

    -阿比曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhiman:

    根据您的描述、我认为较大的感应电阻可能会使更多的噪声耦合到 CS 信号中。 我认为问题不是由峰值电流限制设置引起的。

    此致、
    本·洛夫