This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:触发时的滤波电容器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168923/tps53219a-filter-capacitor-on-trip

器件型号:TPS53219A

您好!

我们的客户对 TPS53219A 在跳闸至 GND 以实现噪声抑制时放置1uF 陶瓷电容器时是否工作异常有疑问。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TRIP 由馈送电阻器以在 TRIP 引脚上创建电压的小型内部电流源运行、然后在内部使用该引脚的电压来生成电流限制阈值。  由于环路非常小、因此通常不会受到噪声的影响、但可以耐受小电容(1.0nF 或更小)以限制噪声。

    一个1.0μF Ω 电容器与跳闸电阻器的高电阻相结合将在10s 毫秒内创建一个时间常数、这有可能通过延迟上电时跳闸电压的上升来影响跳闸引脚设定的电流限制电平。

    我建议使用一个时间常数、此跳闸电阻器的开关周期不超过已编程开关频率的3个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。 我完全同意您的建议、即在跳闸电压上升至目标电流限制电压之前、客户必须注意过流事件。

    此致、