Other Parts Discussed in Thread: LM5017
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5017 您好!
我想使用 LM5017作为 Fly-Buck 稳压器来生成隔离式7VDC 输出。 LM5017的输入电压介于之间
12 -24VDC。 输出电流要求约为300mA。 请确认使用 LM5017可以满足上述要求
并推荐合适的变压器。
谢谢、
Bob
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.