This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331 OC 问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169026/tps54331-tps54331-oc-issue

器件型号:TPS54331
主题中讨论的其他器件:TPS54531

尊敬的团队:

客户在其热敏打印机中使用 TPS54331DR、输入电压为12V、输出电压为8.5V。

当它们执行所有打捆机打印测试(负载电流为5-6A)时、总电流为80PCS、然后发现  器件的输出电压下降了5.5V (大约4个)、其他输出电压为7V (76PCS)。7V 可以 使打印模块工作、5.5V 无法使打印鼠标工作。

我认为 TPS54331DR 具有过流保护功能、5.5V/7V 是由不同器件引起的差异。Pls 有助于确认。

BTW、请找到操作系统测试数据和原理图的附加文件。

Thankse2e.ti.com/.../54331-OS-Test-Data.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    您是否会给我一个简短的电话、以便我能够更好 地找出根本原因?

    非常感谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    您是否在中国找到?我的电话号码是15917407291。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    是的、我位于中国。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁  

    就像我们在离线讨论的那样。 以下是我的评论:是的、您是对的。 压降是由器件的 OC 保护引起的。 OC 值的最小限值为3.8V、当客户的负载高于3A 时、峰值电感器值将达到3.8A 并触发 OC 保护。 如果客户希望使用负载大于3A 且<=5A 的器件、建议使用 TPS54531。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    感谢您的大力支持。

    谢谢