This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:关于 TBT4设备 TPS65988DK 的充电问题。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982DMC, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163871/tps65988dk-about-the-charging-problem-of-tbt4-equipment-tps65988dk

器件型号:TPS65988DK
主题中讨论的其他器件:TPS65982DMCTPS65987

您好、TI 工程师、我们正在开发基于 Gorilla Creek TI88设计的 TBT4器件。 我使用了默认的 TP65988DK+TPS65982DMC 固件、发现当此器件连接到计算机时、它无法读取电缆的 EMARK 信息。 电源容量直接发布、有时为20V/4.9A、有时为20V/3A。 这不是真的。 理论上、电缆应首先读取电缆的 EMARK 信息、然后根据 EMARK 信息发布相应的源能力。 您对此有什么解决方案吗? 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    您是否有任何可用的 PD 日志可供我们查看?  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林钟泰、您好、感谢您的回复。 我使用 eZ-PD 协议分析器实用程序分析器来捕获 PD 通信日志文件。 第一个是确定20V-4.9A 的最大 PD 功率、第二个是确定20V-3A。 3A 和5A 现象随机出现。 我的固件定义为20V-4.9A。 TPS65988DK 不会按照标准读取电缆的 EMARK 信息。 程序您对此有何看法? 随附的是日志文件、您可以使用 eZ-PD softwaree2e.ti.com/.../PD_2D00_Log.rar 打开该文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    为了清除潜在的错误、您是否在两种情况下都使用了相同的电子标记(支持5A)电缆? 我注意到您提供的2组 PD 日志之间的最大电流(3A 和5A)存在差异。 对于您使用的电缆、它的最大电流能力是多少?  

    我将继续查看这两个 PD 日志、并在发现任何新发现时提供更新。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond Lin、我使用了 TBT4电缆、其 EMARK 信息标记为20V-5A。 这两个 PD 日志使用相同的电缆和设备进行了测试。 起初、我怀疑电缆损坏、因此我更换了 TBT 电缆、结果仍然相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    您能否为988DK 和982DMC 提供 PJT 文件?  

    谢谢、此致、
    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond,我在未修改的情况下使用了 TBT4 Gorilla 参考设计默认配置、随附 Pjte2e.ti.com/.../TPS65982DMC_2D00_TBT_2D00_Pjt.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    您能否看到其他带 E 标记的电缆是否出现此问题? 如果电缆确实进行了电子标记、则应已响应 PD 发出的 Discovery 标识消息以确定电缆的最大电流能力。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond,我换了另一条线路。 它们都是相同的。 我特别购买了经过 TBT4认证的集线站、它也是 TPS65988DK 解决方案(与我们的方案相同)。 我们可能需要转到实验室来测试和分析此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    我正在努力帮助 Raymond。  您能否以.tDC 文件格式重新发送 PD-log? 在 Total Phase Data Center 程序中打开.rar 文件时遇到问题。

    此外、您能否确保 PD 日志包含到988/982部件的电缆连接。 这样、我们就可以验证 emark 电缆通告的内容。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris,:我重新发送 PD-LOG 文件。 我使用的 PD 协议提取工具是 ED-PD。 您可以通过连接(softwaretools.infineon.com/.../com.ifx.tb.tool.ezpdprotocolanalyzer)下载该工具、然后将其打开。 或者、我可以将其导出为 CSV 文件、您可以使用 Excel 打开它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PDlog.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Lian、您能否以.ccgx 格式发送文件? 我尝试使用您提到的 eZ-PD 协议分析器工具、但它正在寻找此文件格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ccgx_2D00_log.rarOkChris、附件是一个 rar 压缩文件。 解压缩后、您可以获取一个 ccgx 文件、该文件可以使用 eZ-PD 工具打开。 根据同一器件和电缆捕获了两个 PD 日志、一个最大值为20V/3A、另一个最大值为20V/4.9A、TPS65988DK、未读取电缆的 EMARK 信息。 emark 信息仅在通信开始时由计算机读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lian、

    我们查看了 PD 日志、并注意到 PR 交换发生时的差异。 您是否也使用未经修改的987DK 配置?

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris,、我将使用 Thunderbolt 4架构 Gorilla Creek TI88、它使用"TPS65987_8_Thunderbolt 应用定制6.3.4"默认配置、无需任何修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Lian 的确认。 这应该是正确的配置。

    谢谢、此致、

    Chris Lim