This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:LS 电流限制作为短路隔离?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169237/bq25120a-ls-current-limit-as-short-circuit-isolation

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:TPS25221

我了解到-如相关主题" LS/LDO 输出的最大电流"中所述- I (OCL_LDO)定义了最大值 在 LS 模式下可从 LS/LDO 汲取的电流。

因此、LS 输出是否可用作与 TPS25221类似的限流负载开关?
示例:如果连接到 LS 输出端的元件误消耗的电流超过 I (OCL_LDO)-甚至在"硬"短路的情况下、电流是否会被适当限制为 I (OCL_LDO)而不会影响 PMIC 其他输出电压的完整性? 特别是、即使 V (SYS)充当负载开关的电源电压、即 SYS 连接到 VINLS、也不应影响 V (SYS)。

如果是、是否可以描述短路响应时序? 低侧输出将被关闭还是只是受到电流限制? 最大值之间是否存在冲突 I (OCL_LDO)和建议的最大值 SYS (I (SW)与 I (OCL_LDO)之间的输出电流?

谢谢、
Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    LS 电流消耗将影响 VINLS 所连接的源轨。 因此、在您建议的情形中、如果负载开关的电源电压为 VSYS、则 LS 输出上的电流消耗或短路会对 VSYS 产生影响。

    此致、

    Juan Ospina