This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A-Q1:睡眠电流消耗过高。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A-Q1, BQ76PL536A, BQ76PL536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771057/bq76pl536a-q1-too-high-sleep-current-consumption

器件型号:BQ76PL536A-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ76PL536ABQ76PL536

你好

我使用 BQ76PL536A-Q1构建了一个原型。 除了睡眠电流外、一切都很好。 数据表中写入的休眠电流值最大为22uA。 当我将 IO_CONTINUART[SLEEP]设置为1时、流耗为400uA。  

以下是我的初始化:

REG_WRITE (broadcast_ADR、RESET、0xA5);        //广播复位
REG_WRITE (broadcast_ADR、Shdw_CRTL、0x27); //启用对组3的写入

REG_WRITE (0x00、ADDRESS_CONTROL、0x01);       //设置地址

REG_WRITE (0x01、CB_TIME、TIME_SEC_MAX_63和0x3F);//设置平衡计时器

REG_WRITE (0x01、ADC_CONTROL、0x45);              //设置单元格数

REG_WRITE (0x01、IO_CONTROL、0x04);               //睡眠

原理图见附件。

可以帮助我解决这个问题吗?  

Jozef Augustin

e2e.ti.com/.../7178.Schematic.pdf


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jozef、

    感谢您的提问。 请确认在测量睡眠电流时满足以下条件、如"ICC 睡眠"规范条件中定义:

    REG50、SCLK_N、SDI_N、SDO_N、FAULT_N、 Conv_N、DRDY_S、ALERT_N、TSX、AUX、 或 CBx;
    CB_CTRL = 0;
    CBT_CONTROL = 0;
    conv_H = 0 (不转换);
    IO_CTRL[SLEEP]= 1

    此外、您能否说明您在何处测量休眠电流? 我的问题是、"休眠电流"应该是流入 IC 中 BAT 引脚的电流、所以应该在这个点上测量它。 如果您测量来自电路板电源的电流、该电源还为您电路板上的所有其他系统级组件(如 LED、FET 等)供电、因此电流将更高。

    此致、
    Leslie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leslie

    我检查了所有内容、并按照您在上面写的内容满足所有条件。

    我正在测量顶部电池节的感测上的睡眠电流、但没有其他系统。 LED 和 MOSFET 已分离、没有热敏电阻、控制 MCU 由 USB 供电。

    我认为、较高的休眠电流会导致通过通信总线的泄漏电流。 有可能吗? 您能否为 MCU 和 BQ76PL536A 之间的高阻抗连接提供一些建议?

    谢谢你
    Jozef Augustin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jozef、

    请参阅 bq76PL536数据表第47页上的参考原理图、了解有关 bq76PL536与 MCU 之间连接的建议:(www.ti.com/.../bq76pl536.pdf)

    可能有几个因素会导致您的睡眠电流更高。 我在下面对其进行总结、并提供参考、以便您可以在数据表中找到更多信息:
    *数据就绪:如果在进入睡眠模式之前进行转换、则 DRDY_S 在睡眠期间保持有效、从而产生额外的电流消耗。 为避免这种情况、建议在将器件置于睡眠模式之前读取转换的最后结果->请参阅第17页的"数据就绪"部分
    * REG50:该引脚是输出。 在原理图中、我看到连接了一个名为"5V"的测试点。 此"5V"测试点是否连接到任何设备? ->请参阅第47-50页、了解我们推荐的原理图
    * REG50:应在睡眠模式下禁用 REG50。 在睡眠模式下、请检查 REG50引脚中的电压和电流、以确认器件处于正确状态
    * ALERT:进入睡眠模式后、器件会设置 ALERT_STATUS[SLEEP]位、从而使 ALERT 引脚有效。 这将导致在清除警报之前消耗更多电流。 要清除警报、请向 ALERT_STATUS[SLEEP]写入1、然后向 ALERT_STATUS[SLEEP]写入0。 通过测量 ALERT 引脚上的电压来验证警报是否也被清除->请参阅第26页的"睡眠状态条目(位设置)"部分
    * IO_CONTRAIN[TS1 (2)]位:必须将这些位设置为0、以最大程度地减小睡眠模式下消耗的电流
    * PCB 上的电流测量:如果在尝试上述所有操作后仍然看到高电流、我建议开始直接测量进入 BAT 引脚和流出任何输出或 I/O 引脚的电流、以确定额外电流的流向

    此致、
    Leslie