This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25481F4:绝对最大规格 Vgs

Guru**** 2385870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772827/csd25481f4-absolute-max-spec-vgs

器件型号:CSD25481F4

下午好…

我在设计中使用上述主题,我注意到绝对 Vgs 规格显示为-12V..... 我还注意到栅极和源极之间有一个"标准二极管"符号...通常我会在栅极和源极之间看到一个瞬变型二极管、Vgs 上有+/-规格... 我是否必须小心让门相对于 FemtoFet 系列的源极变为正?

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    感谢您来到我们并考虑我们的 MOSFET。
    将栅极上的二极管放置在中以实现高栅极 ESD 保护、并且可以通过二极管传导电流并将其导通、这就是首页的数据表 IG 中也有栅极电流规格的原因。
    因此、对于这些单端 ESD 保护器件、为了避免栅极二极管导通、应注意不要在栅极上产生正电压。 二极管将开始传导电流、电压约为0.4-0.5V。