This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:需要具有击穿功能的 IC

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772372/ucc21520-q1-require-ic-with-shootthrough-capability

器件型号:UCC21520-Q1

我将在全桥直流/直流转换器(升压模式)中将 IC 用作 MOSFET 的栅极驱动器。
这需要一些击穿时间、以便将电感器电流累积到升压电压。
如果我尝试使用上述驱动器同时打开同一桥臂上的两个 MOSFET、会发生什么情况?

如果此 IC 不符合上述目的、建议使用单独的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarendra、

    当两个输入都置位时、UCC21520-Q1的输出行为取决于 DT 引脚的配置:

    • 如果 DT 引脚悬空、或者使用任何尺寸的电阻器接地 RDT 进行编程、死区时间互锁将被置为有效、两个输出都不会激活
    • 如果 DT 引脚连接到 VCCI、则会绕过死区时间互锁、两个输出都将激活

    对于您的应用、只要 DT 引脚连接到 VCCI、UCC21520-Q1就可以支持击穿。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    如果我在外部对 VSSB 和信号 GND 短路、IC 是否正常工作? 这是因为我不需要为我的目的进行隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿马伦德拉、

    当 VSSB 和信号 GND 短接时、IC 将工作。 由于输出相互隔离且与输入隔离、因此 UCC21520-Q1可与 VSSA、VSSB 和 GND 的任意组合短接在一起使用。

    如果高电流路径与信号 GND 共用接地、我们建议在输入端放置小型 RC 滤波器、并根据需要将任何未使用的输入连接到 GND 或 VCCI、以帮助减轻接地弹跳的影响并防止误导通或关断。 数据表的第9.2.2.1节讨论了 RC 输入滤波器注意事项。

    此致、