This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:I2C 无响应

Guru**** 2558070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772199/bq76940-i2c-no-response

器件型号:BQ76940

尊敬的所有:

   BQ7694003 测量 REGOUT = 3.3 V.CAP1 - VSS CAP2-VC5X cap3-VC10X 全部为3.28v。但 I2C 未成功通信、AFE 未在 SDA 上响应、如图 below.Communication 所示、时间应足够。

原因是什么?

器件是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、

    I2C 线路上是否有上拉电阻器? I2C 地址为7位(请参阅数据表的图7-4)、此器件编号的地址为0x08。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt:

       有上拉电阻、器件型号为0x08

    其他测量数据:
    警报页脚输出3.3V;BAT-VC10X:16V;VC10X-VC5X:16V;VC5X-VSS:20V
    REGSRC:19V;CHG、DSG:0V

    但 I2C 无响应?为什么是?Ω

    下面是 I2C 示波器上的波形。 正确吗?

    • 下面是 I2C 示波器上的波形。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、

    从波形中、您好像正在写入地址0x0000100、即0x04。 该器件具有7位地址、但我想您可能会尝试使用8位地址吗?

    Matt