This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:奇怪的栅极波形

Guru**** 2513295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169088/ucc24624-strange-gate-waveform

器件型号:UCC24624

您好!

LLC 上使用的该器件显示了奇怪的栅极波形。

图例:绿色输出电流,粉红色 UCC24624电源,蓝色 VD1,黄色 Gate1输出。

图片显示栅极导通和关断正常、在 Vd 上施加振荡尝试再次导通。

我已经在 VSS 上添加了一个220R 电阻器、在 VD1/2上添加了1K 电阻器。

我可以通过哪些更改来避免这种行为?  这可能是由于变压器造成的

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、您好!

    您能否分享原理图和 LLC 设计计算器。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以直接向您发送这些数据吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发送了一个连接请求。 您可以通过 e2e 直接消息发送文件。

    此致

    曼尼甘塔 P