请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC24624 您好!
LLC 上使用的该器件显示了奇怪的栅极波形。
图例:绿色输出电流,粉红色 UCC24624电源,蓝色 VD1,黄色 Gate1输出。
图片显示栅极导通和关断正常、在 Vd 上施加振荡尝试再次导通。
我已经在 VSS 上添加了一个220R 电阻器、在 VD1/2上添加了1K 电阻器。
我可以通过哪些更改来避免这种行为? 这可能是由于变压器造成的
谢谢、