This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:最大负载电容器是否存在稳定性限制?

Guru**** 2431400 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772620/tl431-is-there-any-limitation-of-max-load-capacitor-for-stability

器件型号:TL431

各位专家、您好!

我想知道它是否具有最大负载电容器的限制。  最大负载电容器是否存在稳定性限制? 如果负载电容值为23uF、是否存在任何问题?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujiwara、

    只要电容器不处于图18中列出的不稳定边界条件下、就没有问题。 请记住、电容器会减慢启动时间。

    如果您对 TL431感兴趣、请查看 TL431LI。 该器件是一款全新的改进型 TL431LI、具有更好的性能、可实现更高的系统精度。

    -Marcoo