This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:RECT 引脚上的电容

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772800/bq51050b-capacitance-on-rect-pin

器件型号:BQ51050B

您好!

我想知道如何在 RECT 引脚上确定必要的电容。 μF μF 中"根据功率级别、该值可能介于4.7 μ F 至22 μ F 之间"。

非常感谢您的支持。


此致、
Tino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    RECT 引脚是来自 RX 线圈的全波整流电压、未稳压。 该电压施加到线性稳压器的输入、然后施加到 OUT。
    一般经验法则是、如果可能、最好是22uF。
    对于充电电流、建议使用500mA 至1A 的电流、最小值为22uF。
    对于充电电流、建议使用最小10uF 的电流、电流为250mA 至500mA。
    对于低于250mA 的充电电流、建议最小值为4.7uF。