This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512HV:如果 COMP 引脚测量1V、这意味着什么?

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772050/tps92512hv-what-does-it-mean-if-comp-pin-measures-1v

器件型号:TPS92512HV

我的 Rt = 162k、我测量的开关频率约为714kHz、因此我在附近。  我的 PDIM 函数的标称性能为每120Hz 1200us。  Rsense 设置为150m Ω、以获得 LED 电流= 2A。   

为什么我的 COMP 引脚测量1V 电压?  数据表显示其读数应为0.7V、但情况并非如此。  如果 COMP 引脚测量1V、这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ccomp = 0.1uF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您是指启动。 0.7伏是指当 COMP 允许 IC 激活并切换时。 COMP 将根据调节输出电流所需的条件移动。 一旦达到0.7、它就会尝试启动、并且 Comp 上的电压会增加、直到达到调节。 启动时间在数据表的8.4.1中。 您的设计中的1V 电压必须是需要调节的电压。 如果您更改了运行条件、则如果需要、Comp 电压可能会发生变化。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何方法可以根据我的工作条件确定 Vcomp 应该测量的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    如果它调节电流、则补偿电压应处于相应位置。 它会因工作条件而异。 这与集成运算放大器电路类似。 当电路达到平衡时、它将保持稳定。 有时这是动态的、例如对 IC 进行 PWM 处理、更改 Viadj、输入更改或输出更改时、误差放大器必须进行调节、输入为 Comp. 是否有理由知道电压是多少? 如果调节电流正确、则工作正常。

    此致、