This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549A20:10AX066xx 的电源器件选择

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C24, TPS544C25, TPS549A20, TPS82150, TPSM82903, TPS544C26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168860/tps549a20-power-device-selection-for-10ax066xx

器件型号:TPS549A20
主题中讨论的其他器件:TPSM846C24TPS544C25TPS82150TPSM82903TPS544C26

尊敬的支持:

我在 10AX066xx 中使用两个 Intel Arria 10 GX 器件、需要有关电源树的建议。 以下是我的规格和选择:  

制造商器件型号

信号名称

输入电压

输出电压

输出电流

最大 IC 的输出电流

类型

TPSM846C24 (或) TPS544C25

TPSM846C24_VCCRT (或) TPS544C25_VCCRT

4.5V - 15V

1.03V

16.27A

35A (C24)、30A (C25)

G2

模块或转换器

TPS549A20

TPS549A20 (转换器)_VCCPT

4.5V - 20V

1.8V

10.23A

15A

G3

转换器

TPS82150

TPS82150_VCCIO_1.2V

4.5V - 16V

1.2V

1A

1A

 

模块

 

TPS82150_VCCIO_1.8V

 

1.8V

 

 

 

模块

如果我选择了最佳器件、您是否有任何建议、如果有任何建议、我们将不胜感激。 Thx

此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、  

    根据您提供的 VIN VOUT 要求、这些电压应满足您的要求。  

    我们即将推出的 TPSM82903/2/1是 TPS821x0系列的下一代产品、此外、我们还重新推出了 TPS544C26、该器件具有4至16V 的输入电压、可提供高达35A 的电流、并可提供1.0V 的 PMBus 功能。 还有一个模拟版本应该在今年晚些时候发布。  

    谢谢!

    Tahar