This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:器件过热

Guru**** 2765355 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162779/lm5116-device-is-hot

器件型号:LM5116

大家好、

我们的客户正在 其应用中使用 LM5116、但即使输出电压正确、器件也会发热。 根据我们的客户、

我的 LM5116的引脚 LO 和 HO 信号形式、 高侧和低侧 MOSFET 有问题。

黄色是 LO (信号低侧) MOSFET 、紫色是 HO (高侧) MOSFET

输出电压为12V、非常好、但 IC LM5116非常热、并且电感器发出嗡嗡声

我有4个来自 LM5116的降压稳压器。 从20-50V 输入电压中输入电压为5V 时为2、输入电压为12V 时为2

随附了原理图、波形和光绘文件。

他补充道:

我认为问题在于 MOSFET 栅极 G 上的信号。 它不是方波脉冲。 我可以通过降低开关频率来解决这个问题吗? 或执行某种操作来缩短信号的稳定时间。

当我用10K 电阻器将 LM5116的引脚11 (DEMB)连接到 GND 时、FET 中的信号是方形的、但当我将 IC LM5116直接接地时、它会变热。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo  

    请问 IC 温度和测试条件是什么?  

    IC 温度始终高于您的预期? 如果没有、请告诉我温度升高时的情况。  

    当您听到嗡嗡声时、您会分享电感器电流波形吗?  请告诉我测试条件。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请参阅我们客户的回复。

    如果引脚 DEMB 直接连接到 GND、我使用5V 降压转换器实现0.7-1A 输出。 IC 温度约为70 C、但 MOSFET 不热。 我认为这是不正常的、因为其他降压转换器在相同条件下不会发热。

    对于电感器电流波形、我无法确定、但我可以为您录制视频

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo  

    是否可以更换 IC? 通常、当器件在重负载时快速切换时、器件温度较高。 如果在缓慢开关或轻负载时很热、则可能会损坏您的器件。

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    根据我们的客户、

    我更改为另一个 IC、但仍然会发生这种情况。 您对如何修复电感器发出的嗡嗡声有什么想法吗?

    他分享了这段视频。

    e2e.ti.com/.../6038.IMG_5F00_0302-low-resolution.zip

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo  

    我建议更换 IC、以检查损坏是否使器件发热。   

    将 R10更改为3.9k 并将 C17更改为15nF 后,是否可以再次测试它? 。  

    -Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    根据我们的客户、他更换了 IC、但问题仍然存在。 他还补充说、当他更换 R10和 C17时、他不再听到电感器上的嗡嗡声。

    他想知道他是否可以将 R10和 C17的值用于5V 输出。 他注意 到、当输入为18V 且输出为12V 和5V 且无负载时、流耗为0.08A。 这是正常的吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo  

    通过更改 R10和 C17可以解决此问题、这一点很好。  请下载快速入门 https://www.ti.com/lit/zip/snvu051 、并向我发送四个已完成的快速入门(每条导轨一个)。 以供我查看。

    电流消耗可以~0.08A。 由于 LM5116不是为低 IQ 应用而设计的、因此这是可能的。

    -李家祥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    根据我们的客户、他 不记得 MOSFET 规格 、因此无法完成快速入门。  

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo  

    检查环路补偿设计时,MOSFET 参数不重要。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请参阅 我们客户完成的快速入门。

    e2e.ti.com/.../6404.LM5116_5F00_quickstart.xls

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo  

    我认为用户在"快速入门"中输入的内容与您告诉我的内容不匹配。 几乎所有输入都不同。 我想您给我发送了一个错误的文件。  

    例如、QS 中的输入范围为15-25V。  原理图中的 Rs 为10m Ω、但 QS 中的 Rs 为53m Ω…

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们的客户重新发送此文件。

    e2e.ti.com/.../7140.LM5116_5F00_quickstart-_2800_2_2900_.xls

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo  

    • QS 中的电感器值与您告诉我的值不匹配。  通过将纹波电流%增加到~ 70%、它可以接近10uH
    • 反馈电阻器值与原理图不同。
    • 请输入降额输出电容值、该值通常比额定电容值低20-50%

    -李家祥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    根据我们的客户、

    "请输入降额输出电容值、通常比额定电容值低20-50%。" 我不太理解这句话。
    这是固定的快速入门。

    e2e.ti.com/.../LM5116_5F00_quickstart-_2800_3_2900_.xls

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo  

    通过施加偏置电压来减小陶瓷电容器的电容。  您必须在 C24和 C25单元中输入实际/降额输出电容值。  

    我使用了50%的额定电容值、并将 Fc 降低至12.5kHz

     

    然后、建议的 Rcomp 变为7.8kΩ Ω、Ccomp 变为~ 16nF  

     请尝试7.8kΩ 和16nF 组合并检查是否有任何改进?  

    -李家祥