This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:请为 RTL8197FS 处理器推荐 PMIC。

Guru**** 2529530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772128/tps65216-please-recommend-a-pmic-for-rtl8197fs-processor

器件型号:TPS65216

您好,

请为 RTL8197FS 处理器推荐 PMIC。  下面是详细要求、谢谢。

5V 输入。

1.3.3V 500mA    DCDCx2

2.1.8v 500mA      DCDCx1

1.12v 500mA   DCDCx1

1.12v 500mA   LDO x1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、  

    请帮助我确保我正确理解您的需求:系统需要2个 DC-DC 转换器、它们都在高达500mA 的负载下生成3.3V 电压? 您能否使用1个直流/直流转换器在高达1A 的负载下生成3.3V 电压?

    您还需要直流/直流转换器和在负载高达500mA 时生成1.12V 电压的 LDO?  

    您的列表中的数字是否与上电序列的顺序有关?

    如果您想使用 TPS65216、我建议您考虑每个电源轨的以下设置:

    • DCDC1 = 1.12V、高达1.8A 负载、通常用于内核电压
    • DCDC2 = 1.12V、高达1.8A 负载、通常用于 MPU 电压
    • DCDC3 = 1.8V、高达1.8A 的负载、通常用于 DDR 存储器(当 DC34_SEL 引脚的 RSEL=31.6k Ω 电阻器接地时、默认值= 1.8V)  
    • DCDC4 = 3.3V、高达1.6A、通常用于模拟和 I/O
    • LDO1 = 3.3V、高达400mA、通常用于低噪声模拟和辅助 I/O

    DCDC1/2的默认电压为1.1V、可通过将0x16和0x17寄存器中的 DCDCx[5.0.0]位修改为0x1B 来将其更改为1.12V

    当使用从 DC34_SEL 引脚到 GND 的 RSEL=31.6k 欧姆时、DCDC3将自动生成1.8V、DCDC4也生成3.3V 电压。

    默认情况下、LDO1将生成1.8V、通过将0x1B 寄存器中的 LDO1[5.0.0]位修改为0x3D 以获得3.3V 电压、可以将其更改为1.8V

    自动排序由 SEQ1-7寄存器设置、也可根据需要进行修改。

    为了使这些更改永久生效、需要对 TPS65216样片的 EEPROM 进行重新编程以进行原型设计。 请告诉我们、该解决方案听起来是否可行、我们可以帮助您协调器件的重新编程、以便进行原型设计和生产。