This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201, UCC27201A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772629/ucc27201a

器件型号:UCC27201A
主题中讨论的其他器件:UCC27201

您好!

我在我的项目中使用 UCC27201 IC、我没有从该 IC 获取输出、我觉得可能是我面临接地问题。 因此、我对下面提到的问题有疑问。

我的微控制器采用9V 输入并提供2.5V 输出、我提供12V 作为 UCC27201 IC 的 Vdd、我是否可以将微控制器接地和12V 输入接地连接到同一接地??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    感谢您关注 UCC27201A。 从 LI 和 HI 到 VSS (接地)的驱动器输入阈值为1.7V 上升和1.6V 下降。 不过、我确实看到最大上升阈值为2.5V、因此我建议使用稍高的正脉冲、以始终保证输入将超过阈值、从而使所有器件和温度范围都达到极限。

    生成驱动器输入信号的微控制器需要以相同的接地端或 UCC27201A VSS 连接为基准、以在 LI 和 HI 驱动器输入端实现预期的高低电平信号。

    请确认这是否回答了您的问题、或者如果您有其他问题、您可以将问题发布到此主题。

    此致、

    Richard Herring