This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440:LM61440原理图检查

Guru**** 2507135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440, LMQ61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166888/lm61440-lm61440-schematic-check

器件型号:LM61440
主题中讨论的其他器件: LMQ61460
  1. 您是否介意帮助查看 LM61440的 SCH?
  2. 我们需要调整 SCH 以广泛适应

    LM62440  LMQ61460  LMQ62440

    SCH 中是否有任何要调整的器件?

  3. e2e.ti.com/.../53532_5F00_02_5F00_0100_5F00_UG5V_5F00_4A_5F00_LM61440_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已收到此帖子、并将尽快查看提供的原理图审阅反馈。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下应用手册(https://www.ti.com/lit/an/snvaa31/snvaa31.pdf)、以帮助了解如何创建通用原理图以适应 LM614x0和 LM62440器件。  

    请注意 LM614x0和 LM62440器件的器件引脚分配主要差异。  

    此外、鉴于 LM62440以2.1MHz 的内部固定频率运行、LM614x0原理图设计应具有等同于2.1MHz 的 RT 电阻器值。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    如果我们仅考虑 LM61440、原理图是否适合应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于使用 LM61440、是的、原理图应适用于2.2MHz|4A 应用。  

    此致、

    Jimmy