This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:我们能否知道 TPS92515/LM3406系列器件是否可用于 TEC 应用?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3406, TPS92515, LM3409, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771874/tps92515-may-we-know-if-tps92515-lm3406-series-device-can-use-in-tec-application

器件型号:TPS92515
主题中讨论的其他器件:LM3406LM3409TPS92518

你(们)好,先生  

我们是否可以知道 TPS92515/LM3406系列器件是否可用于 TEC 应用?

                    令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    什么是 TEC 应用? 您能再指定一点吗?

    终端应用所需的输入电压、输出电压和输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Issac

    您是指 TEC 规格吗? 我们最终将用于冷却激光二极管模块。

                             令人很烦

    e2e.ti.com/.../8686.Performance-for-9500_2D00_035_2D00_040B-TH_3D00_50.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    我们不知道"TEC"是什么意思。
    我们也有客户在投影仪应用中使用带激光二极管的 LM3409。

    如果您的客户要求激光二极管电流高于2A、我建议他/她考虑使用 LM3409。
    如果您的客户希望进行 SPI 控制并且需要双通道、我建议他/她考虑使用 TPS92518。

    谢谢!