This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:TPS25940 UVLO 条件与放大器;运行行为

Guru**** 2384870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772610/tps25940-tps25940-uvlo-conditions-operating-behavior

器件型号:TPS25940

您好!

我正在阅读数据表的第9.3.1节、需要对 UVLO 部分进行一些澄清。

1) 1)由于该器件的工作电压范围为2.7V~18V、 因此如果 IC 在 内部 UVLO 阈值到2.7V 之间工作、会发生什么情况?

2) 2)在哪里可以找到 内部 UVLO 阈值 V (UVF)的规格?  

3) V (UVF)= V (UVR)= 2.2->2.4?

4) 4)是否存在触发 UVLO 阈值的延迟时间或内部"抗尖峰脉冲"时间?

需要有关上述问题的建议。 谢谢!

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    我将很快详细回答您的问题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    以下是我的意见...

    1A)器件保持在 OFF 位置

    2a)它在第5页。 请参阅下面的内容。  V (UVF)=V (UVR)- V (UVRhys)

    3A) V (UVF) LOW =V (UVR)- V (UVRhys) max = 2.2 - 125mV = 2.075V

    4A)遗憾的是、我们没有该数据。

    此致、

    Rakesh