This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:可能的用例:2 x TPS2492作为电源开关?

Guru**** 2514375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2492, TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772449/tps2492-possible-use-case-2-x-tps2492-as-power-switch

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件: TPS25942A

大家好、团队、

1) 1)    如下所示、是否可以将 TPS2492用作12V 电源轨的电源开关(PoUT 约为250W)? 如果输入电压"12V in B"将被关闭、那么上部 TPS2492将通过 OUT 引脚向后为下部 TPS2492供电、而不施加任何 Vcc。 这种情况是否允许、或者是否会损坏器件?

2) 2)    为了防止反向电流、可以背对背连接2个 FET。 是否可以按照下面的方法将 FET M1替换为2个 FET?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    我将仔细检查您的要求、并尽快回复。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    TPS2492可以驱动背靠背 FET、但我们需要关闭控制器以阻止反向电流。 TPS2474x 是您的应用用例的理想器件、控制器可在其中检测反向电流并自动关闭 FET。

    什么是终端设备?
    要获得高达5A 的较低电流、您可以参考 TPS25942A 器件。

    此致、
    Rakesh