This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:引脚1标记

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166097/tps7a02-pin-1-mark

器件型号:TPS7A02

各位专家:

我们的客户购买了一些 TPS7A0233PYCHR
但它们无法在组件顶部找到标记以找到1号引脚。 (无可见的引脚1标记)。

我检查"G"器件标记是否如上图所示稍微可见、但它不表示引脚1标记。

因此、客户检查其底部并查看标记、但数据表未提供相关信息
您能否确认以下照片的针脚是否正确?

谢谢、此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我在今年年初支持一个类似的问题,请参阅以下帖子。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1094489/tps7a02-pin-1-identification/4058710?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS7A02%2520Nick%2520Butts#4058710

    引脚1标记是看起来像直角的符号。 我看到客户图片中的标记。 下面是另一篇文章中更放大的示例。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们仍然收到客户的反馈、如下所示:
    "我们无法在组件顶部找到它。  
    它在底部更加简单。 您能否告诉我们、请看这张图片底部的引脚1在哪里?  


    我们编写的编号是否正确? "

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我将对此进行探讨。 我会在收到回复后向您提供最新消息。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Nick、

    谢谢你。 我们将等待您的更新。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    目前没有更新。 我将再次对其执行 ping 操作。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    封装工程师回来了。 这是他所说的、他将这张图放在一起、解释了如何从底部识别引脚 A1、但他们需要首先使用封装顶部的引脚 A1标记。  

    "...normally 在 Metn-1中, 晶圆厂中有一个标记、一个 TI 符号、文本 或一个数字指示 Pin1位置。  但是、我无法找到足够清晰的图像、让我查看该器件的图像。   但在对称 设计中 ,您可以 通过像翻刀一样翻刀来找到它

     

    如果芯片 翻转 x 轴、 那么、是的、标记为1的芯片是引脚1、 但请注意 、对于该阵列、引脚 ID 为 A1、A2、B1、B2。 它不会从1变为4。  应该与下图类似、但请注意、确认翻转至关重要。"

    此致、

    Nick