This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:4芯配置问题

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169204/bq40z80-4-cell-configuration-problem

器件型号:BQ40Z80

您好!

我目前正在使用 BQ40z80、采用4节电池配置。

我之前在5节电池配置中使用过此芯片组、没有问题、但在4节电池配置下无法获得稳定的电压读数。

电池1-3的读数始终低于100mV、电池4的读数约为4500mV。

这是其他人遇到的问题吗?

我已附上原理图供参考。

e2e.ti.com/.../_5B00_03_5D00_-17490431_5F00_SCH_5F00_01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    您能否分享一份简短的日志、显示报告的电压? 您能否确认监测计读取的电压没有监测计上的实际节点电压? 我怀疑电池上的连接不正确或连接出现其他错误、从而出现此类问题。 我们在每个电压值之间应用基于电池的增益、因此如果正确校准监测计、所有电池电压都应具有相同的校准增益。

    我看不到任何表明原理图有问题的东西。

    此致、

    Wyatt Keller