This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521855:Sitara AM64x 的参考设计

Guru**** 2595010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS6521855, LP8733, SK-AM64B, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166825/tps6521855-reference-design-for-sitara-am64x

器件型号:TPS6521855
主题中讨论的其他器件:TPS65219LP8733SK-AM64BTMDS64GPEVMAM6442

大家好、  

您是否有使用电源管理 IC 为 Sitara 处理器加电的参考设计?  

我知道应用手册"使用 LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 为 AM64x 和 AM243x Sitara 处理器供电"。 您是否有更多信息可供参考?  

谢谢你。  

此致  

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    感谢您使用 E2E! 我们为   以下列出的两种 PMIC 解决方案提供了 EVM。 请在下面找到相关信息。 请告诉我们任何问题、我们将乐意提供帮助。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、  

    SK-AM64B 是否适合实施 TSN 千兆位通信? 尤其是该电路板是否准备好实现 Profinet 一致性 C 类?  

    此致  

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我指的是 Profinet 一致性 D 类

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    SK-AM64B EVM 为外部通信提供两个千兆位速度的以太网端口。 请参阅以下用户指南中的捕获。 我还将添加指向处理器 E2E 论坛的链接、您可以在其中发布与 AM64处理器相关的任何技术问题。

    AM64x SK-EVM 用户指南

    处理器 E2E 链接: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Brenda、我明白了。 我已将问题写入另一个论坛、但我在 PMIC 解决方案中还有一个问题。

    SK-AM64B 中实现的 PMIC 解决方案是否适合为 Sitara AM6442供电以实现全面功能? 您没有在开发板 TMDS64GPEVM 上实施此解决方案的原因是什么?  

    此致  

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

     在设计 TMDS64GPEVM 时、PMIC 解决方案不可用。 与 SK-EVM 相比、此 EVM 支持更多功能、并且需要更多电源轨和3.3V IO 上的更多电流、以便不仅为处理器供电、还为所有需要3.3V 电压的外设供电。 TPS65219xx PMIC (或 TPS65220xx)将覆盖大多数 AM64电源轨、例如 VDD_CORE、VDDR_CORE、VDDS_DDR、VDDA_1V8、DVDD_1V8 (高达2A)和 DDR4 VPP 的2.5V。 其余的电源轨、特别是针对系统外设的电源轨、可由分立式稳压器供电。   

    谢谢、

    Brenda