主题中讨论的其他器件: TLV743P
尊敬的 TI 团队:
附件是我们的设计、该设计使用 TLV1117-50CDCYR 和 TLV74333PDBVR LDO、适用于我们的家庭自动化应用之一、
在我们发布用于制造的设计之前、我们希望 TI 技术团队对该设计进行审核、
因此、请查看设计并分享您对此的重要观点。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ryan、
感谢您的评论、
TLV1117的输入为恒定的7.5V、输出为5V、那么您想说的功率损耗这一差异(Vin-Vout)是否很大?
2. TLV1117的输出 (5V)仅连接到一个继电器、其中该继电器的电流消耗为80mA、 而 TLV743P LDO (3.3V)的输出将提供给 少数控制器、我认为3.3V 的最大电流消耗将为100mA-200mA。 因此、我认为两个 LDO 的电流额定值都很好。 请予以确认。
关于两个 LDO 的功耗、我想让铜焊盘在凸片引脚下暴露了很多过孔。 这对于两个 LDO 都足够了吗?
4.对于此设计、我们是否应该考虑5V LDO 的输出(如保持大电容器)?
请分享您的评论意见。
此致、
Manjunath G
硬件设计工程师
克里瓦维技术有限公司
大家好、Manjunath、
对于 TLV1117、严格来说、二极管不需要是肖特基二极管、因为数据表中实际上为此目的引用了一个1N4002二极管。
较新的 LDO 通常具有 Vout 为 Vin + 0.3V 的绝对最大额定值、或者与 TLV743P 的情况一样、Vout 的绝对最大额定值低于 Vin 范围。 肖特基二极管具有低正向电压、因此通常用于反向电流保护。 如果为反向电流选择肖特基、我们通常会寻找 一个正向电压为0.3V、电流为10mA 至100mA 的二极管。 您应该能够在二极管的数据表中找到这些规格和/或在二极管制造商的网站或分销合作伙伴处进行参数搜索。
非常尊重、
Ryan