This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22924C:工作温度

Guru**** 2927730 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22925, TPS22924C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168810/tps22924c-operating-temperature

器件型号:TPS22924C
主题中讨论的其他器件:TPS22925TPS22924

您好!

根据数据表、其中指定的最高工作环境温度为85°C。 结温是此器件的使用限制因素还是仅限电流和 Tambb? 如果是、该器件的最大 Tj 是多少? 有一个表中包含器件的热阻抗、但没有 Tjmax 的数字。

谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、  

    如您所见、我们没有为此器件指定最大 Tj。 相反、我们较新的器件 TPS22925可直接替换较低的 Ron、从而实现更好的热性能和热关断、从而确保在 IC 过热时禁用器件。  

    这款较新的器件是否是您的客户感兴趣的器件?

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elizabeth、您好!

    感谢您的回答! TPS22925的技术是否与 TPS22924C 非常相似、但 Ron 除外? 由于设计周期中的时间有限、因此可能很难将此新器件纳入其中。 如果您对温度规格有深入了解、我们将非常感谢您提出任何建议。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、  

    关于差异、与 TPS22924相比、TPS22925器件在禁用时具有更宽的输入电压范围、更低的 Ron、更高的离子和反向电流阻断。 TPS22925C 的上升时间也与 TPS22924C 相似。  TPS22925的最高热结温为125C。  

    根据四年前的 e2e 回答、我的同行在设计中发现 TPS22924C 的最大 Tj 为100C。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759743/tps22924c-what-s-the-maximum-junction-temperature-rating-of-tps22924

    不过、我希望这是正确的、但由于这是四年前的事情、请允许我继续仔细检查设计。  

    此致、  

    Elizabeth