This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:无需电池即可充电

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771981/bq51050b-charging-without-battery

器件型号:BQ51050B

大家好、我有一个基于 BQ51050B 的小型设计、用于为3.7V 电池、3.6V 1100mAh 锂离子电池充电。

我的问题是:

如果在未连接电池的情况下连接电源充电器和接收器电路、我应该期待什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francesco
    BQ51050B 未连接电池--如果 TS 引脚通过 NTC 上的10k 电阻接地。 BQ51050B 将为输出电容器供电并将其充电至4.2V 电流将下降至低于终止电流、充电将停止。 BQ51050B 将向 TX 发送端电源传输、并将断电。

    如果 TS 引脚悬空、TS 被拉至高电平、单元将发送端电源传输、TX 将关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、您好、感谢您的回复。

    在我们的设计中,我们有一个连接到 Vbat 的2k-3k 分压器,用于感应电池电压。

    在这种情况下、如果没有电池、是否会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    2k /3k 范围内的分压器不应成为充电器的问题。
    请注意、当电池电压低于800mV 时、电池短路保护将电流限制为18mA。 高于此点时、将应用预充电电流。
     
     分压器网络将具有泄漏电流、可能会在待机模式下耗尽电池。 在充电器上、这不是问题、当电池电压下降约100mV 时、再充电将开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    一切都很清楚。
    非常感谢。