This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:哪个 IC

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169159/bq40z80-which-ic

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1

各位专家:

我们的客户希望设计 BMS (7S42P)、它应与 iso26262兼容。 它们 使用锂离子电池。
坦率地说、他不知道要使用什么、所以如果我给您带来问题、请原谅我们。
(电池认证 IC、电池充电器 IC、电池电量监测计、电池监控器和平衡器或电池保护器)
他说:"我不知道我需要哪些。 我在您的页面上查看了所有不同之处、但看不到电池电量监测计和电池监测器平衡器等之间的明显差异。"

他们将使用 NMC 电池、但尚未购买电池。 其标称值为3.7V。 它具有4Ah 的容量。
他需要以7s42p 的形式管理25.9V - 168 Ah 的电池。

总之、他希望管理7S42P 锂离子电池组并实现被动平衡。 他说,由於他们会产生很多,所以他需要将成本维持在最低水平。

我们希望收到您的建议。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    BQ40Z80不支持7s、最多只能支持6s 设计。 如果他们需要监测计、则需要使用 BQ34Z100-G1、这是堆栈顶部监测计、仅执行监测估算(剩余电量、充电状态、运行状况等)。 我们没有任何电量监测计可以在超过6s 的设计中测量每个电池的电压。

    如果他们不需要电量监测、我会单独发布一个链接他们感兴趣的其中一个监控器的帖子、以便监控团队可以提供更多信息。 监控器将具有针对单个电池电压、电流和温度的所有监控功能、但不提供任何监测估算、仅提供原始值。 它们通常具有可编程保护和电池平衡功能、具体取决于您所查看的监视器。  

    此致、

    Wyatt Keller