This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:器件建议

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25622, BQ25790, BQ25798, BQ24179, USB-PD-CHG-EVM-01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168870/bq25622-part-recommendation

器件型号:BQ25622
主题中讨论的其他器件: BQ25790BQ25798BQ25792BQ24179USB-PD-CHG-EVM-01

您好、客户 Chamberlain 正在请求电池充电器 IC。  您对以下内容的建议:

VIN=5V

VOUT=5.6V-8.2V,典型值:7.4V

充电电流为3A

充电端口为 C 型                 

我已经询问了有关电池的更多细节、但等待回复。 此 BQ25622看上去适合该应用。 你有什么看法?  还有更好的吗?  

谢谢、

HSG     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    遗憾的是、BQ25622是一个单节电池器件、您的输出指示两节电池的行为。 有多个支持应用的器件系列:

    BQ25798、BQ25792、BQ24179、BQ25790是充电电流为5A 的4节集成式降压/升压转换器。 该系列具有与 TI PD 控制器集成的参考设计、即 USB-PD-CHG-EVM-01。

    BQ2571x、BQ2570x 是充电电流为8.128A 的4节电池充电控制器。

    3. BQ2572x/3x 是充电电流为16A 的4节电池充电控制器。

    虽然1是一个很好的选择、但它的输入电流限制为~3A。因此、在较高电压下充电时、3A 电流将超过升压时的限值。 因此、我将坚持选择2-3。

    此致、

    Mike Emanuel