This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:UCC2818D 和 UCC2818MDREP 之间有何差异?

Guru**** 2605165 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169105/ucc2818-difference-between-ucc2818d-and-ucc2818mdrep

器件型号:UCC2818

您好!

您能否告知 UCC2818D 和 UCC2818MDREP 之间的差异?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    UCC2818D 是采用 SOIC 16引脚封装的 UCC2818。 我在任何地方都看不到 MDREP 指示符。 您能向我展示一下您在哪里看到它吗?

    此外、您还可以参阅数据集:www.ti.com/.../ucc2818中的封装附录  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    UCC2818MDREP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "可订购"器件型号。  谢谢 Andrew。

    UCC2818D 采用16引脚 SOIC 封装、Ta 额定 温度 为-40°C - 85°C、

    UCC2818MDREP 是  16引脚 SOIC 中同一芯片的高可靠性增强型版本、额定  Ta 为 –55°C 至125°C 它们使用不同的模塑化合物和测试流程、但功能相同。 参数表因 EP 版本中更宽的温度范围而异: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc2818-ep.pdf

    此致、

    射线