This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56428的封装信息

Guru**** 2513345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56428, TPS565208, TPS54228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772137/package-information-of-tps56428

主题中讨论的其他器件:TPS56428TPS565208TPS54228

我们有关于 TPS56428的问题。

请向我们展示 DDA (HSOP)封装的封装外观信息。

我们需要查看 TPS565208的数据表第25页等图表。

我们需要通过 DDA 封装图来检查以下信息。

  封装尺寸包括引脚:-mm×-mm×-mm

  引线宽度和厚度

  要放置在电路板上的长度(英尺长度)

此致、

西泽高郎

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahiro、

    您是指数据表第29页吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!


    我们希望查看封装图、例如 TPS54228数据表第23页。
    TPS54228 (DDA)和 TPS56428 (DDA)的封装尺寸是否相同?


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    是的,它是相同的,您可以使用 TPS54228的数据。 这一点很好、我们将在将来将信息添加到数据表中。 谢谢你。