This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Vin=15V、Vout=0.72V、Iout=9.0A 的降压稳压器建议

Guru**** 2522990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168873/buck-regulator-suggestion-for-vin-15v-vout-0-72v-iout-9-0a

主题中讨论的其他器件:TPS543B22

大家好、

早上好。 我们希望再次了解我们具有此要求的电源设计

VIN = 7V 至15V

VOUT = 0.72V

Iout = 9.0a

纹波< 10mVpp

电源效率>85%

您是否有任何建议可供我进一步检查? 一年前、我曾短列出了许多此类器件、但其中许多器件的 Vin (max)=16V。 由于我们的适配器输入为15V±3%、因此我们对此有顾虑。 (最大15.45V)。 考虑到 Vin p-p、您是否认为这是一个有效的问题?

非常感谢。

KLP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会推荐 TPS543B22。   它将于12月发布、产品文件夹位于 https://www.ti.com/product/TPS543B22

    输入纹波要求可以通过额外的电容器或输入上的铁氧体磁珠来满足。

    在输入电压为12V、开关频率为1000kHz 时、9A 时的效率大于85%。   

    使用750kHz 或500kHz 开关频率时、效率将高于下图。