This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61092:空载时的电流消耗不稳定

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772513/tps61092-current-consumption-under-no-load-is-erratic

器件型号:TPS61092

您好!

在使用 TPS61092的原型设计中、5V 输出无负载时、我看到电源电流在大约15uA 至45uA 之间波动。

我希望这在便携式设备中使用时尽可能低。

我可以采取哪些步骤将空载电源电流稳定在较低的值?

谢谢!

详细信息:

VBATT 为3.3V

EN 被连接至 VBATT。

SYNC 和 LBI 连接到 GND。

LBO 为悬空。

C1为10uF 陶瓷、C2为2.2uF 陶瓷、C3为100uF 钽

L1为6.2uH

布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Del:
    在空载条件下、该器件以突发模式运行以减少功率损耗。 因此输入电流也会振荡。 这就是为什么有时会看到15uA、有时是45uA。 平均输入电流约为30uA。