This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620-Q1:在预偏置负载下启动

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, LMR33620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169077/lmr33620-q1-start-up-with-pre-biased-loads

器件型号:LMR33620-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR33620

大家好、团队、

我们的客户使用 LMR33620作为超级电容器充电器。

当我们的 LMR33620-Q1将在超级电容器充满电期间打开时会发生什么情况? 这意味着我们在输出引脚和反馈引脚上具有全电压。

我们从旧的同步开关设计中知道、这 可能会导致问题。  

是否有任何建议?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LMR336320支持预偏置启动,因为它在 PFM 模式下工作,不会有反向电流流入转换器。  没关系。  

    谢谢