This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2804:UCC2804

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769285/ucc2804-ucc2804

器件型号:UCC2804

您好!
我将 Ucc2804 PWM 控制器用于 DCM 反激式转换器(fsw = 300kHz)。 在输出短路期间、过流保护(断续模式)不起作用。 PWM 在逐周期电流限制模式(高功率耗散)下工作。 问题出在哪里? (泄漏变压器较低)
在 CCM 反激式转换器中使用的 PWM 控制器可实现断续模式。
谢谢
斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stephane、您好!
    当您对输出短路时,UCC2804的 CS 引脚如何响应?
    过流阈值为1.55V、当 CS 达到该值时、应关断并触发重启。
    请检查 CS 波形并查看其工作方式。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stephane、您好!
    由于两周内没有沟通、我将把这个帖子标记为"已关闭"。
    请打开一个新帖子以了解更多问题。
    此致
    John