This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:LMR33640

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167727/lmr33640-lmr33640

器件型号:LMR33640

您好!

我想获得有关 PSpice 的帮助、我去了 PSpice 论坛、但延迟太长、我必须继续前进。 我有一个文件(一个非常有效的仿真文件)。 但是、当我尝试自我仿真时、我很难找到组件。

       

以及该组件

   

我是 PSpice 中的乞丐、 我看到了几个视频、但它与我的搜索不符。 感谢你的帮助。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的项目(已提供给我)有2个文件我不知道它们的用途是什么? 您是否了解如何将其集成到我的新项目 中?

         

     我只需要自举和电容器基准即可进行仿真、并在 Altium Designer 中找到工作所需的封装。 感谢你的建议  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于我需要的这两个组件、我不知道它不在同一目录路径中? 如何找到它的确切参考?

    电容器的电压

    和自我实现

    您是否有任何我可以更好地理解的 Web 链接?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它是一个具有 ESR 和 ESL 电感器的电容器、由 Spice 语言量表生成、您可以使用具有电阻器的 PSpice 电感器来替代该电感器。 您还可以使用电阻器和电容器来替换原始电容器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="308705" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167727/lmr33640-lmr33640/4392836 #4392836"]您可以使用带电阻器的 PSpice 电感器来替代此电感器。

    谢谢、但我尝试了一次、但没有结果。 为什么我找不到相同的参考? 对于我来说、使用 Altium Designer 设计电子电路板非常重要。 但我可以重试并告诉您错误消息是什么。

    我有这个原理图、它运行得很好(这是 TI 支持给我的一个图表、但我不是很理解)。

    因此、我尝试在我的新项目中执行相同的原理图、我可以比较和比较2。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    绘制下图后:

    并启动仿真、它将在该窗口中停止。  

    因此、不会发生任何情况。 您是否知道这可能来自哪里? 因此、我只需要找到相同的电容、自加载和负载。  它可能来自这些组件吗?

    此致

    Yann Do

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    观察到以下错误后:

    我不知道它来自哪里。

    此致

    Yann Do

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    此消息显示 U1内部电路存在不平衡问题。 但是、由于原始电路工作正常、它可能由外部组件引起。

    您可以将输出电容器的 IC (初始化)设置为0并与5m Ω 电阻串联、以查看其是否正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、初始电路起作用! 仿真在支持服务提供给我的文件中运行良好。 但这不是我的主题关于我的仿真为什么不起作用。 我会将我的仿真文件发送给您。

    e2e.ti.com/.../33640_5F002D00_5V_5F00_0.zip

    感谢你的帮助

    为了使这篇文章复杂化、我认为 IC 不能为我的仿真做一些事情。 我将电容器与初始电路进行比较:   

            

    IC = 0的值、这是默认值。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在用 IC=0修改我的所有电容器后,我没有错误(很好),我也有一个仿真(很抱歉我之前的消息)。 我想这是工程,我可否增加时间,看看既定的制度?

      

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、我尝试使用相同的电源(实际上我只有电池+12V)。 但我还有另一个我无法理解的错误:

      

    这是我的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    R8看起来未连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是对的、但在校正后、我仍然始终有误差。 我想知道是否没有必要增加电源电压的电流? 我已将功率加倍

         

    而且它总是 不起作用!  

      

       

    也许最好寻找?

    请参阅随附的仿真文件。 在我之后、它可能来自电源电压+12V   

    e2e.ti.com/.../8103.33640_5F002D00_5V_5F00_0.zip

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    让我检查一下、稍后再回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很抱歉打扰了您、但我想为我的项目提供此原理图。 感谢你的帮助。

    此致

    Yann Do  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请为每个电容器添加 ESR、以帮助您收敛。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您为每个电容器放置了多少 ESR? 我默认为3m、但它仍然不起作用。 如何计算 ESR 的值?

    仿真在16%后停止。

    感谢你的帮助

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,我认为对于每个电容器(所有),我必须添加以下属性:

    但它只需添加6个0.005欧姆的值电阻器、如屏幕截图所示。 现在它可以工作了! 感谢你的帮助

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能帮助单击"已解决"按钮吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然可以。 谢谢你