This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:有关电池平衡的问题(后续主题)

Guru**** 2583995 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771134/bq78350-r1-questions-about-cell-balance-follow-up-thread

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ77915

您好!


在下面链接的视频中、以3:15的速度运行。 有一个关于电压分离平衡的解释。 据说、当至少一节电池低于电池平衡阈值最小值(Vstart)、而另一节电池高于电池平衡阈值(VCBT)时、电池平衡开始。 此外、当所有电池都不低于 Vstart 时、电池平衡也会停止。 要继续进行电池平衡、一节电池必须超过新阈值(按电池阈值最小值递增)。

为什么一节电池必须超过下一个电池平衡阈值(4000mV)才能继续进行电池平衡? 为什么在电池之间的差值等于电池平衡最小值之前、电池之间的电压甚至不会从电池之间输出?

我在这里缺少什么吗?

具体示例:电池平衡阈值为3900mV、电池平衡窗口为100mV、电池平衡最小值为20mV、充电电流为50mA。

如果一节电池的充电电压高于电池平衡阈值(3900mV)、而另一节电池低于电池平衡阈值最小值(在本例中为3900-100mV)、则会发生平衡、直到电池高于电池平衡阈值最小值、然后停止。 在我看来、它应该继续保持平衡、直到电池之间的差异等于电池平衡最小值(在本例中为20mV)。

www.youtube.com/watch

此致、

Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    算法实现由多个因素驱动-设计复杂性、稳健性和有效性。 我不确定如何确定 BQ77915的特定算法、但我确实看到您的观点、即在所有电池都处于电池平衡最小值内之前、平衡是理想的
    对于基于电压的电池平衡、还有一些其他注意事项。 例如、电池可能具有不同的内部电阻。 电阻较高的电池将会看到更多的 IR 压降、并且在充电期间其电压将会更高。 电压本身也不会提供电池的充电状态。 许多电量监测计器件将使用充电状态而不是电压来进行电池平衡。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    我明白了。 我相信我当前在测试设置中使用的电池组是电量计量型的。 电池组中每个电池的电阻都相同。

    此外、我还有一个关于调整算法实现以更好地平衡所有电池的假设。
    回到我之前提供的示例、其中电池平衡阈值为3900mV、电池平衡窗口为100mV、电池平衡最小值为20mV、充电电流为50mA。
    例如、如果我将电池平衡窗口更改为20mV、则电池平衡将更频繁地触发、但时间间隔更短、这是在所有电池上实现更好平衡的理想选择。 您认为我的发展方向正确吗? 是否有任何其他方法可以达到先前所需的行为?

    此致、
    Michael。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我认为这听起来是合理的。 这仍然是电池电压较高的一个更好的选择、可以决定何时进行平衡、并且它会更频繁地触发平衡。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    感谢您在这方面的建议!
    我将尝试测试我关于在具有相同电池和相同设置的另一个锂电池上进行电池平衡的假设。 我将记录结果以验证其工作正常。

    如果还有其他东西、我会给您回看。

    此致、
    Michael。