This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:开关频率偏差

Guru**** 2511295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772210/tps62140-switching-frequency-deviation

器件型号:TPS62140
主题中讨论的其他器件:TPS62147

我想知道。 开关频率偏差

·TPS 62140 RGTR

时钟频率为1.25MHz
IC 0至70°C 的环境温度
VIN 5至9.5V
VOUT = 3.3V
平均电流=约50mA


我特别想知道1.25 MHz 到"-"侧的摆幅宽度。 它是可以的、而不是保证的值。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我建议您查看更新、更小、更准确、更高效的 TPS62147/8。 这个还包含一个强制 PWM 模式特性、此特性禁用了省电模式。 我想您希望用于自己的应用吗?

    本应用手册位于产品页面、其中讨论了为什么 DCS-Control 中的频率有所不同: www.ti.com/.../slyt646.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答