This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808A-2Q1:UCC2808A-2Q1

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2808A-2Q1, LM25037-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168540/ucc2808a-2q1-ucc2808a-2q1

器件型号:UCC2808A-2Q1

我需要 UCC2808A-2Q1的 SPICE 或 LIB 文件,您能提供相同的文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨扬

    UCC2808没有可用的 PSPICE 模型。 以下 是所有 TI 推挽控制器的列表、您可以在其中找到另一个具有可用 PSPICE 模型的器件。 您还可以使用 TI 功率级设计器仿真推挽式功率级、并根据数据表参数对控制环路建模。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否建议或提供与 UCC2808A-2Q1非常相似 的任何 SPICE 文件?

    谢谢
    Sayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨扬

    非常类似于 UCC2808A 的控制器? 由于没有适用于此控制 器的 PSPICE 模型、因此我只能建议使用 TI 功率级设计器对功率级和控制环路建模、或者考虑使用另一个具有合适模型的推挽控制器。 LM5036 或 UC28025 就是 LM25037-Q1的两个示例 、如果您只对汽车级的推挽控制器感兴趣。

    此致、

    Steve