This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5958:TLC5958 MOS 驱动器查询

Guru**** 2586215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770951/tlc5958-tlc5958-mos-driver-inquiries

器件型号:TLC5958

尊敬的 TI 专家:

我想问一下 tidu370中驱动64x64像素 LED 矩阵的 MOSFET 驱动器。  使用了32个数字的双路 P 沟道 MOSFET、它们表示显示屏的64条线路。 我想问的 是、该数字是否可以减半、仅16个双路 P 沟道 MOSFET、其中单通道 MOSFET 驱动2条显示屏线路。 我看到 MOSFET (APM4953)的额定电流为30A、我认为这是足够的、因为在考虑全亮度时:19mA x 16通道 x 8 IC = 2.432A。 谢谢你。

此致、

里诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reno、

    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

    由于中国新年假期、回复可能会延迟。

    感谢您的理解。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、里诺、

    在两条线路连接在一起的情况下、两个 LED 将并联连接到一个通道输出、如果这两个 LED 的 VF 不同、则会导致流入 LED 的电流差异。

    如果您不关心 LED 之间的亮度差异、则应该没有问题。

    此致、

    肖恩。