This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:设计验证

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8550, BQ25303J
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168066/bq25303j-design-verfication

器件型号:BQ25303J
主题中讨论的其他器件:DAC8550

尊敬的团队:

你好!!!

请验证随附的电池充电器 IC 电路原理图、并告知我有关该原理图的反馈。 我们正在开发一个超低电流测量板来测量毫微电流、该器 件是电池供电型器件、因此我们使用了 BQ25303电池充电器 IC、并通过 C 型电缆进行充电。

我还有一个问题、在此设计中、我使用了需要负电源 轨的 ADC AD7173和 DAC DAC8550、因此通过电池电源、我转换了必要的电源轨。 随附的电源电路供您参考、请检查并告知我们您的反馈、建议您使用多个稳压器进行升压和降压

根据 DAC 输出、已连接一个运算放大器、使其成为基于 DAC8550基准的双极逻辑、请进行同样的检查

请进行回顾、并告知我们您对上述内容的反馈。

谢谢  

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    我对 BQ25303J 的原理图审阅如下:

    我们建议 VBUS 上只有2.2uF 的电容。 我看到附件中有22 μ F。

    2.您已将最大电池充电电流设置为3.0A

    3.确认4.2V 充电调节。

    建议在 BAT 引脚上使用10 μ F 电容。 我看到 所有稳压器输入电容都满足了这一点。 然而、如引脚说明中所示、电感器输出需要放置10uF。

    如10.2.1.2.3电感器选择中所示、"电感值是根据应用中的最大输入电压 VVBUS_MAX 选择的。 µH VVBUS_MAX < 6.2V、µH 使用1 μ H 电感器;如果 VVBUS_MAX > 6.2V、则建议使用2.2 μ H 电感器。' 请根据您的应用进行选择。

    我的重点是电池充电器、我无法对总体设计进行总体评价。 但是、请为每个稳压器使用适当数量的去耦电容器。 此外、请确保布局正确、以避免出现噪声问题。 您有多个开关模式转换器、需要考虑噪声。 最后、请确保您针对电池的典型和最大负载拉电流进行测试和设计、以确保您的整体设计能够处理这一问题。 对于 DAC8550、您可以打开另一个线程、合适的人将会与您联系。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的评论、根据您的评论要点进行了记录。

    如果您建议我使用单个 PMIC、以便它升压、降压以及反相电源轨、那将会有所帮助。

    谢谢

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    不用客气。 遗憾的是、我不是 PMIC 团队的成员。 请与他们的团队一起打开一个主题。 以下是他们的产品页面: https://www.ti.com/power-management/multi-channel-ics-pmic/products.html

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的建议

    此致

    Sagar