This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65296:功率损耗计算

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168524/tps65296-power-loss-calculation

器件型号:TPS65296

大家好、

客户对 TPS546D24RVFR 和 TPS65296RJER 的功耗计算有疑问。

在该公式 中,功率损耗=( Vout * Iout )*( 1/η−1), η 这只是一个估计值,但不是一个准确的值。  因此、计算出的功耗不准确。  

例如、  

我已经检查了这些图、但我们在使用这些图时有一些保留。 因此、我想计算封装中各个组件的功耗、以获得更准确的结果。  交叉检查使用这些图形计算的值。 我们的输入电压为5V、输出电压为1.1V。但在图中、我没有找到这些值的图形。

您能帮我们准确计算这两个芯片的功耗吗?

谢谢、此致、

交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,交汇

    我稍后将检查它并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,徐良

    感谢您的回复。  

    我们将等待。

    谢谢、此致、

    交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,交汇

    我在 WebEx 上向您发送了一条消息。