请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65296 大家好、
客户对 TPS546D24RVFR 和 TPS65296RJER 的功耗计算有疑问。
在该公式 中,功率损耗=( Vout * Iout )*( 1/η−1), η 这只是一个估计值,但不是一个准确的值。 因此、计算出的功耗不准确。
例如、
我已经检查了这些图、但我们在使用这些图时有一些保留。 因此、我想计算封装中各个组件的功耗、以获得更准确的结果。 交叉检查使用这些图形计算的值。 我们的输入电压为5V、输出电压为1.1V。但在图中、我没有找到这些值的图形。
您能帮我们准确计算这两个芯片的功耗吗?
谢谢、此致、
交汇