This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:设计帮助

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019, UCC28180, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167083/ucc28019a-design-help

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件:UCC28019UCC28180UCC28070PMP

各位专家、您好!

我想与您一起验证我的思考过程。

我计划使用 UCC28019A 来设计600W 直流/直流应用。 PFC 后跟 LLC

输入电压:80- 125Vdc

输出电压:LLC 之后为12V、PFC 之后为390-410 VDC。

我的问题是、由于 RMS 值对应于直流电(以某种方式而言)、因此我可以在没有桥式整流器的情况下实现吗?  

谢谢、

Gautham Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    感谢您查询 UCC28019。

    我想您想将 UCC28019用于输入电压为80/125V、输出电压为390/410V 的直流/直流应用。  它可以在该应用中使用、 通常会起作用。  我看到的唯一问题是电压放大器的带宽。  由于此器件是为 PFC 应用定义和设计的、PFC 电路必须较慢、因此假设内部电压放大器以非常低的穿越频率(小于20Hz)运行。  老实说、我不知道对于像您的情况那样需要更多带宽的应用、限制是什么。  设计计算器不会可靠地计算电压环路的补偿值、因为它会限制带宽。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您回来。 我理解限制。 您能否推荐另一个我可以使用的控制器/拓扑?

    此致、

    Gautham Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、涉及频率的等式、如输出电容的计算、也不适用、对吧? 我会不会像我们通常那样计算它呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    我看到许多客户将 UCC28180/UCC28070用于直流/直流应用。 但同样、也没有现成的参考设计。

    COUT 电容器的设计考虑了线路压降和此类条件下允许的直流总线压降。 如果您不是针对此类条件进行设计、则应按您所述应用正常的升压转换器公式。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的澄清。 回到补偿主题、我似乎无法正确获取 Rvcomp 和 Cvcomp_p 的值。 我如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    感谢您的参与。  

    我觉得设置环路交叉的方式存在一些问题。 使用 RCOMP/CVCOMP 设置补偿器的零点、以处理由于脉宽调制器到功率级而导致的低频极点。 您的高频极点位于50Hz、PWM 级极点为103hz、交叉点设置为20Hz。 因此、您的电压环路补偿设计器在交叉频率/极点/零点位置方面设置不正确。 请按照数据表程序得出近似值。

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    谢谢!

    现在我还有另一个问题、如果我不使用桥式二极管、我如何为此设置设计输入滤波器?

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    感谢你的答复。

    老实说、根据布局/实际测量值、这里将会有很多设计迭代、并且很难给出值的建议。 为了快速开始您的设计、我建议您使用 EVM/任何您打算设计的近似功率级别的 PMP 参考设计中的推荐值。 您可以选择在实际测试期间不填充/更改它们。

    以下是有关 EMI 滤波器设计指南的两个应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/snva538/snva538.pdf

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Harish